Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

ortsfest (adj)


Gut lesbare und ortsfeste Beschriftungen vermindern die Fehlerquote und steigern die Effizienz.

Wird die Reaktionsschiene ortsfest ausgelegt, so bewegt sich der Induktorkamm entgegen dem Wanderfeld.

Der höhenverstellbare Arbeitsplatz ist vorgesehen für den ortsfesten Einsatz in wettergeschützten Bereichen.

fixed (adj)


In fixed supports (valency of 3), the member is always tangentially adjacent.

The profiles can then be fixed in place using the three grub screws.

Only the two End Sections are fixed in place using a dowel screw.

stationary (adj)


One of the dies is stationary and the other slides.

Double-brakes on the castors ensure that the trolleys stay safely and securely in place while in stationary use.

The double-brakes on the four smooth-running castors keep the trolley safely in place when in stationary use.

固定的 (adj)

estacionario (adj)

fijo (adj)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!