Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Organisationsinformation


Die Organisationsinformation wird im Schriftfeld einer technischen Zeichnung übermittelt.

Organisationsinformationen geben unter anderem Auskunft über die Benennung eines Teiles, die Zeichnungsnummer, den Ersteller der Zeichnung, die Sachnummer oder Vermerke zu bereits erfolgten Prüfungen, Angaben zur Versionsgeschichte oder des Revisionsstandes. Zu finden ist unter den Organisationsinformationen auch der Maßstab der Zeichnung.

Die Organisationsinformationen informieren zudem über den betrieblichen Ablauf der Fertigung. Ergänzend weisen technische Zeichnungen bei den Organisationsinformationen auch die Stücklisten auf, in der die verwendeten Bauteile und ihre Anzahl aufgezählt werden. Bei großen Baugruppen kann die Stückliste auf einem separaten Blatt erstellt werden.

Organisational information


Organisational information appears in the title block of an Engineering drawing.

Among other things, it provides details about a part's name, the drawing number, the person who created the drawing, the reference number, tests already performed, the version history, the revision status and the drawing's scale.

It also includes information about the production sequence in the organisation. In addition to this, the organisational information in engineering drawings incorporates parts lists stating which components are used and in what quantities. In the case of large assemblies, the parts list can appear on a separate sheet.

标题栏


标题栏在工程图纸的标题部分显示。

提供了零件的名称、图纸编号、制图人、参考编号、已完成的测试、版本历史、修订状态和绘图的比例尺。

它也包括了生产顺序的信息。此外,工程图纸中的标题栏还加入了零件列表,表明了所用的零件及其数量。对于大的装配图,零件列表可以单独的列出来。

Información organizacional


La información organizacional aparece en el membrete de un dibujo de ingeniería.

Entre otras cosas, proporciona detalles sobre el nombre de la pieza, el número del dibujo, la persona que hizo el dibujo, el número de referencia, las pruebas ya realizadas, el historial de versiones, el estatus de revisión y la escala del dibujo.

También incluye información sobre la secuencia de producción en la organización. Además de esto, la información organizacional en los dibujos de ingeniería incorpora listas de piezas mencionando qué componentes se usan y en qué cantidades. En el caso de los ensambles grandes, la lista de piezas puede aparecer en una hoja por separado.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!