Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Der Schweifstrom tendiert bis Ende des Abschaltvorgangs gegen Null.
In cases of improper use, all warranty claims shall be null and void.
Zum Zeitpunkt ist der Kondensator aufgeladen (), der Spulenstrom ist Null.
By the end of the process, the tail current tends towards zero.
When , the capacitor is in a charged state (), the coil current is zero.
The exponent (6) indicates the number of zeroes after the decimal point of the mantissa.