Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Ein weiteres Merkmal ist die durchgängige Gestaltungslinie unseres Hauses.
Dazu werden die Merkmale in einem rechtwinkligen Koordinatensystem eingetragen.
Diese zusätzlichen Merkmale beeinflussen die Funktionalität des Arbeitstischs außerdem.
The characteristic curves are almost linear in the Zener diodes' operating range.
The reverse off-state characteristic is essentially the same as that of a diode.
It is also called the static characteristic of the controlled system.
Flexible Conduit E is added as a work bench feature.
Work benches should feature a stepless height-adjustment system that can be operated easily by users with limited physical strength.
Their features include low noise, low maintenance and low play.