Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Low Cost Intelligent Automation (LCIA) ist eine kostengünstige Form der Automatisierung. Bei LCIA fallen nur etwa 10 bis 20 Prozent der Kosten im Vergleich zur umfassenden Automatisierung von Fertigungsprozessen an - bei ähnlicher Leistungsfähigkeit. Automatisierungskomponenten ohne große Komplexität können dabei oft im eigenen Betrieb hergestellt werden. Diese sind dann meist mit nur geringem Aufwand auch an veränderte Bedingungen anzupassen. Nur wenige Komponenten müssen extern beschafft werden.
Für LCIA können Montagearbeitsplätze ebenso wie logistische Bereiche geeignet sein. Der LCIA-Umbau eines Produktionssystems sollte in mehreren Schritten erfolgen:
Low Cost Intelligent Automation (LCIA) is, as the name suggests, a cost-effective form of automation. LCIA typically costs around 80 to 90 percent less than comprehensively automating production processes - but delivers a similar level of efficiency. More straightforward automation components can often be manufactured in-house and can then usually be adapted for new conditions fairly easily. Only a small number of components need to be bought in from external sources.
LCIA can be used at both Assembly workstations and Logistics areas. There are a number of stages involved in converting a production system to incorporate LCIA:
低成本智能自动化 (LCIA),顾名思义,是一种具有成本效益的自动化形式。低成本智能自动化成本通常比全面自动化生产工艺低大约80 - 90%,但所提供的效率相当。更简单的自动化部件常常可以由内部制造,通常很容易适应新的条件。只有一小部分部件需要从外部来购买。
低成本智能自动化可用于装配工位和物流领域。将生产系统转换为包含低成本智能自动化的系统涉及若干阶段:
改善人工搬运工作(如通过小型辊式输送机将工件传递给下游工位)
将机械作业与人工作业分离开
采用低成本技术解决方案(如将机器返回到其启动位置的自动系统)
采用更复杂的技术解决方案
近义词
低成本智能自动化
La Automatización inteligente de bajo costo (LCIA) es, como su nombre lo sugiere, una forma de automatización rentable. La LCIA cuesta típicamente alrededor de un 80 a un 90 % menos que los procesos de producción automatizada integrales, pero proporciona un nivel similar de eficiencia. Se pueden fabricar con mayor frecuencia más componentes de automatización directos de manera interna y pueden luego usualmente ser adaptados para nuevas condiciones de manera relativamente fácil. Solo se requiere traer de fuentes externas un pequeño número de componentes.
La LCIA puede usarse tanto en estaciones de trabajo de ensamblaje como en áreas de logística. Hay un número de etapas involucradas para convertir un sistema de producción y así incorporar la LCIA:
Mejorar el trabajo de manejo manual (como pasar piezas de trabajo a estaciones de trabajo de flujo ascendente mediante transportadoras de rodillos pequeños)
Separar el trabajo a máquina y el trabajo manual
Instalar soluciones técnicas de bajo costo (por ejemplo, sistemas automatizados para regresar una máquina a su posición inicial)
Instalar soluciones técnicas más complejas