Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Die Oberflächen sind antistatisch oder elektrostatisch ableitend.
Gleichzeitig wird eine elektrisch leitende Verbindung hergestellt.
Chemische Wirkung - elektrischer Strom zerlegt leitende Flüssigkeiten.
Always disconnect the Light Fitting from its power source before conducting any maintenance or repair work.
Light-emitting diodes (LEDs) are diodes that emit light in conducting mode.
Induction heating is the process of heating electrically conducting objects using eddy current losses.
An electrically conductive connection is established at the same time.
Chemical effect - electric current breaks down conductive liquids.
This establishes an electrically conductive profile connection without the need for any additional elements.