Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Kongruente Bahnen


Kongruente Bahnen eines Dreiecks bei einer Translation
Kongruente Bahnen eines Dreiecks bei einer Translation

Kongruente Bahnen sind Bahnen, die über ihren ganzen Verlauf jeweils den gleichen Abstand zueinander aufweisen.

Bei einer Translation beschreiben beliebige Punkte eines starren Körpers, z. B. A, B, C, kongruente Bahnen. Diese Bahnen können beliebige Verläufe haben.

Aufgrund dieser Gesetzmäßigkeit ist eine translatorische Bewegung durch die Bewegung eines beliebigen Punktes des Körpers darstellbar. In der Regel wird dazu der Massenmittelpunkt verwendet, der als eine Punktmasse zu verstehen ist.

Congruent paths


Congruent paths of a triangle during a translation
Congruent paths of a triangle during a translation

Congruent paths are paths that are the same distance apart along their entire length.

During a translation, any number of points in a rigid body - e.g. A, B, C - follow congruent paths and these paths can follow any course.

Based on this principle, the movement of any point on a body can be used to depict a translational movement. The centre of mass, which is to be understood as a point mass, is normally used for this purpose.

全等路径


三角形平移的全等路径
三角形平移的全等路径

全等路径是指沿其整个运动中移动了相同距离的路径。

在平移时,刚体上的任意点,例如ABC,都具有任意轨迹的全等路径。

基于全等路径原理,物体上任一点的移动都可代表整体的平移运动。通常采用质心,也就是质量点来描述物体运动。

三角形平移的全等路径

Rutas congruentes


Rutas congruentes de un triángulo durante una traslación.
Rutas congruentes de un triángulo durante una traslación.

Las rutas congruentes son rutas que están a la misma distancia en toda su longitud.

Durante una traslación, cualquier número de puntos en un cuerpo rígido, por ejemplo A, B, C, sigue rutas congruentes y estas rutas pueden seguir cualquier curso.

Basado en este principio, el movimiento en cualquier punto en un cuerpo puede ser usado para representar un movimiento de traslación. El centro de masa, que debe ser entendido como una masa puntual, se usa normalmente para este propósito.

Rutas congruentes de un triángulo durante una traslación.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!