Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Knoten (m)


Verbinder bilden in der Regel Knotenpunkte für 2 bis zu 5 Rohren.

An Knotenpunkten kann jeder Verbinder individuell verschoben werden.

Nur ein Verbinder für die wichtigsten Verbindungen und Knotenpunkte.

joint (n)


Mobility can also be restricted when a person's joints are in certain positions.

The robust End Swivel Joint can be connected to the end face or groove of a Profile 8.

The number of joints is indicated by k, the number of members by s.

node (n)


The points at which the members meet are referred to as joints or nodes.

Bei angelegter Kathoden-Anoden-Spannung (ohne Gate-Signal) geht der Thyristor zunächst auf die Blockierkennlinie.

When a cathode-anode voltage (without gate signal) is applied, the thyristor first goes to the blocking characteristic.

节点 (n)

unión (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!