Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Ein Lagersatz besteht aus zwei kompletten Lagerflanschen, von denen einer mit einem Kettenrad in die Antriebskette eingreift.
Perform a visual inspection to check whether the sprocket is centred in the profile groove in the support profile.
A Bearing Set consists of two complete bearing flanges, one of which is equipped with a sprocket wheel which engages with the chain drive.