Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Circuit breakers trip much faster, but they are more expensive.
Depending on the level of protection required, solutions can involve the use of circuit breakers with a magnetic trip or fuses.
Das Besondere an Leitern im Vergleich zu Isolatoren oder Halbleitern ist die große Zahl frei beweglicher Ladungen.
Halbleiter sind Stoffe, die bei einer Temperatur von 0 Kelvin als Isolator betrachtet werden können, mit zunehmender Temperatur aber eine bessere Leitfähigkeit erlangen.