Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Holzfaserwerkstoffe sind Holzwerkstoffe, die aus Sägenebenprodukten, Holz, aber auch aus holzhaltigen Fasern nachwachsender Pflanzen hergestellt werden.
Bei der Produktion von Faserwerkstoffen wird ggfs. unter einer Klebstoffzugabe ein Vlies gefertigt und dies anschließend verdichtet. Man unterscheidet trockene und nasse Verfahren.
Im Nassverfahren werden produziert:
Im Trockenverfahren werden die Platten nach dem Maß der Verdichtung des Faservlieses unterschieden in:
纤维板是由锯木副产品、木材和可再生植物的木纤维制成的一种木制产品。
如果需要的话,可以在纤维板生产工艺中使用粘合剂,制得的纤维板坯随后被压实。一般分为湿法工艺和干法工艺。
湿法工艺用于生产以下产品:
低密度软质纤维板,可用于隔热和隔音;沥青可以用作其粘合剂
中密度纤维板
硬质纤维板,可用于模板、包装和室内细木工制品
加压纤维板
使用干法工艺生产的木板,根据板坯的压实程度进行分类:
中密度纤维板(MDF),非常均匀且坚固;因为其具有优异的表面性能,被越来越多地用于代替刨花板。
高密度纤维板(HDF),通常用作基板,例如层压板。
Los materiales de fibra de madera son derivados de subproductos del aserradero, la madera y también de las fibras leñosas de las plantas renovables.
De ser necesario, se puede agregar un adhesivo durante la producción de los materiales fibrosos para crear una estera de fibra que sea subsecuentemente compactada. Se debe distinguir entre los procesos secos y húmedos.
Los procesos húmedos se usan para producir lo siguiente:
Los tableros blandos de baja densidad para aislamiento térmico y acústico; se puede usar bitumen como aglutinante.
Tableros medios
Los tableros duros, los cuales se usan en encofrado, envasado y carpintería interior.
Tableros duros templados
Cuando se producen tableros usando procesos secos, se hace una distinción de acuerdo con el nivel de compactación de la estera de fibra:
Los aglomerados de media densidad (MDF), los cuales son muy homogéneos y sólidos, se usan cada vez más en lugar de la madera prensada debido a sus propiedades de superficie superiores.
Los aglomerados de alta densidad (HDF), los cuales se usan normalmente como sustrato para, por ejemplo, laminados.