Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Fotodiode


Kennlinie Fotodiode
Kennlinie Fotodiode

Fotodioden sind Halbleiter-Bauelemente, bei denen Lichtwellen auf einen pn-Übergang fallen können und damit eine Stromänderung verursachen. Eine Fotodiode kann in drei verschiedenen Bereichen betrieben werden:

  • Betrieb als Fotoelement: Liegt an der Diode eine Spannung $U > 0$ an, so liefert die Fotodiode bei Lichteinfall elektrische Energie. Die Fotodiode arbeitet als Solarzelle.
  • Betrieb im Kurzschluss: Die Diode liefert einen linear von der Bestrahlungsstärke abhängigen Strom in Sperrrichtung.
  • Betrieb im Sperrbereich: Bei einer Spannung $U < 0$ fließt ein linear vom Licht abhängiger Sperrstrom. Der Betrieb im Sperrbereich wird vor allem in integrierten CMOS-Sensoren angewendet.

Fotodiodo


Curva característica del fotodiodo
Curva característica del fotodiodo

Los fotodiodos son componentes semiconductores en los cuales las ondas de luz pueden caer en una unión p-n y generar un cambio en la corriente. Un fotodiodo puede operar de tres formas diferentes:

Como elemento fotovoltaico: En el caso de un voltaje V > 0 en el diodo, los fotodiodos producen energía eléctrica por la exposición a la luz y por lo tanto trabajan como celdas solares.

En modo de corto circuito: El diodo produce una corriente en la dirección inversa con dependencia lineal en la irradiancia.

En la región de modo inactivo: Una corriente inactiva fluye con dependencia lineal en la luz a un voltaje V < 0 . Este modo de operación se usa principalmente en sensores CMOS integrados.

Curva característica del fotodiodo

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!