Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Field Device Tool


Field Device Tool (FDT) ist ein Schnittstellenkonzept, durch das Feldgeräte verschiedener Hersteller plattformübergreifend mit nur einem Anwendungsprogramm parametriert werden können. Das Programm bedient sich dazu verschiedener Device Type Manager (DTM), die den Gerätetreibern bei Computern ähnlich sind und die Konfiguration vereinfachen. Über die FDT-Schnittstelle werden Informationen aus den Software-Komponenten der Geräte sowie den Systemen der Feld- und Leitebene ausgetauscht.

FTD sollen die Parametrisierung in Produktionsanlagen vereinheitlichen und den Aufwand hierfür reduzieren, um das Engineering zu erleichtern - insbesondere bei Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung.

Mehrere Unternehmen hatten 2003 die FDT Joint Interest Group als internationale, nicht gewinnorientierte Arbeitsgruppe für die industrielle Automatisierung gegründet, der in der Folge zahlreiche Unternehmen beitraten.

Field device tool


A Field device tool (FDT) is an interface concept that can be used to parametrise field devices from several different manufacturers on a cross-platform basis with just one application program. The program uses various device type managers (DTM), which Work in a similar way to device drivers on a computer and simplify configuration. Information from the software components of the devices and from the systems of the field and controller levels is exchanged via the FDT interface.

FDTs are designed to standardise parametrisation in production plants and reduce the associated Workload in order to make engineering easier - particularly in terms of commissioning, diagnosis and maintenance.

In 2003, several companies founded the FDT Joint Interest Group as an international, not-for-profit working group for industrial automation. The group has since attracted several new members.

现场设备工具


现场设备工具 (FDT) 是一项接口概念,可以在跨平台基础上,通过唯一的应用程序对不同厂商的现场设备进行参数化。该程序使用多种设备类型管理器 (DTM),该类管理器的工作原理与计算机上的设备驱动程序相似,用于简化配置。来自设备软件部分的信息与来自现场系统及控制器级别的信息通过 FDT 接口进行交换。

现场设备工具 (FDT) 专门用于生产设备参数化的标准化,减少工作量,让工程变得更简单——特别是调试、诊断和维护工作。

2003 年,多家公司联手成立了 FDT 联合利益集团,作为一个国际化非盈利工业协会,主要致力于工业自动化。该集团已吸引多个新成员加入。

近义词

FDT

设备类型管理器

DTM

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!