Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Das Fadenpendel erfährt im diesem Modell keine Verluste und würde nach einmaliger Energiezugabe nicht mehr aufhören zu schwingen.
Bei einem Fadenpendel wird zum Beispiel die kinetische Energie (bei dem Nulldurchgang) in potentielle Energie (beim Vollausschlag) umgewandelt.
Bei dem Schwingen eines Fadenpendels in einem theoretisch abgeschlossenen System findet ein Wechsel zwischen potentieller Energie und kinetischer Energie statt.
In this model, the thread pendulum exhibits zero energy losses and would never stop swinging once set in motion.
In the case of a thread pendulum, for example, kinetic energy (at the zero passage) is converted into potential energy (at the point of full displacement).
The swinging of a thread pendulum in a theoretically closed system exhibits alternation between potential energy and kinetic energy .