Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Energie (f)


Bei bewegtem Schlitten ist eine Energieführungsketten vorzusehen.

Für die geplante Anlage ist ein Energiespar-Konzept nachzuweisen.

Bei bewegtem Schlitten ist eine Energieführungskette erforderlich.

energy (n)


Evidence of an energy-saving concept shall be provided for the planned plant.

Brakes usually convert mechanical kinetic energy into heat energy.

This potential energy content is stored in the deformed body.

power (n)


Always disconnect the Light Fitting from its power source before conducting any maintenance or repair work.

One wheel is powered and is also used for steering and braking.

Luminous flux describes the power of a light source.

work (n)


Sturdy Light Fitting for illumination of workplaces and machines.

Always set down the height-adjustable work bench on a level surface.

The transfer systems are permanently connected to the work benches.

功率 (n)

能量 (n)

energía (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!