Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Ellipsenrad


Ellipsenräder sind Sonderbauformen von Zahnrädern und überwiegend Stirnräder. Sie sind unrund (ellipsenförmig) und werden deshalb in ungleichmäßig übersetzenden Getrieben (Ellipsengetrieben, Kurbeltrieben) verbaut, deren Übersetzungsverhältnis sich periodisch ändert.

Sie haben meist eine evolventenförmige Verzahnung. Die Evolventen werden für jeden Zahn innerhalb eines Quadranten der Ellipse einzeln gebildet. Die Drehachse von Ellipsenrädern ist der Ellipsenbrennpunkt. Das Verhältnis der Radien entspricht dem Wellenabstand, der Exzentrizität des Ellipsenrades.

Werden zwei Ellipsenräder zusammengestellt, bleibt der Achsabstand zwischen ihnen gleich. Solche Getriebe können bei der entsprechenden Verwendung von Funktionsbauteilen Drehbewegungen in oszillierende lineare Bewegungen umwandeln oder bei einer Maschine für einen langsameren Vorschub und einen schnellen Rücklauf sorgen.

Sofern nur ein Ellipsenrad verbaut wird, muss es auf einer Schwingachse befestigt werden, wie etwa bei manchen Kettenrädern von Fahrradschaltungen.

Elliptical gear


Elliptical gears are special types of gears and are predominantly spur gears. They are non-circular (elliptical) and are therefore used in Gear trains that transmit forces in a non-regular fashion (elliptical gear trains, crank drives) with a transmission ratio that changes periodically.

They usually have involute gearing. The involutes are formed individually for each tooth within a quadrant of the ellipse. The axis of Rotation of elliptical gears is the focal point of the ellipse. The ratio of the radii corresponds to the Shaft spacing, the eccentricity of the elliptical gear.

If two elliptical gears are used together, the axis spacing between them stays the same. When functional components are used appropriately, gear trains such as these can convert rotary motion into oscillating linear motion or,when used in a machine, deliver a slower forward motion and a faster backward motion.

If only one elliptical gear is installed, it must be fixed to an oscillating Axle, as is the case with some sprocket wheels on bicycle gearing.

椭圆齿轮


椭圆齿轮是一种特殊类型的齿轮,主要为正齿轮。它们是非圆形(椭圆形)的,因此被应用于不规则传递力的齿轮系中(椭圆齿轮系,曲柄驱动器),在该齿轮系中传动比周期性改变。

它们通常具有渐开线齿轮。渐开线形成于具有四分之一象限的单个齿轮中。椭圆齿轮转动的轴是椭圆的焦点。其半径比对应于所述轴的间距和所述椭圆齿轮的偏心度。

如果两个椭圆齿轮一起使用,那么它们之间的轴间距保持不变。当功能组件被适当地使用时,例如这样的齿轮系可以将旋转运动转换成摆动的直线运动,或者在机器中使用时提供一个较慢的向前运动和较快的向后运动。

如果只安装了一个椭圆形的齿轮,那么它必须被固定在摆动轴中,就像自行车传动装置中具有的链轮一样。

近义词

非圆齿轮

椭圆齿轮

曲柄驱动

椭圆齿轮系

Engrane elíptico


Los engranes elípticos son tipos especiales de engranes y son predominantemente engranes rectos. No son circulares (elípticos) y por lo tanto se usan en trenes de engranaje que transmiten fuerza en forma no regular (trenes de engranaje elíptico, unidades de cigüeñal) con una relación de transmisión que cambia periódicamente.

Usualmente tienen un engranaje envolvente. Los envolventes se forman individualmente para cada diente dentro de un cuadrante de la elipse. El eje de rotación de los engranes elípticos es el punto focal de la elipse. La relación entre los componentes de radio corresponde al espaciamiento del eje, la excentricidad del engrane elíptico.

Si dos engranes elípticos se usan juntos, el espaciamiento entre los ejes permanece igual. Cuando los componentes funcionales se usan adecuadamente, los trenes de engranaje como estos pueden convertir el movimiento rotativo en movimiento lineal oscilante o, cuando se usan en una máquina, proporcionan un movimiento hacia adelante más lento y un movimiento hacia atrás más rápido.

Si solo se instala un engrane elíptico, se debe fijar en un eje oscilante, como en el caso de las ruedas de engranaje en engranajes de bicicletas.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!