Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Einstellung (f)


Die Höheneinstellung erfolgt über die Position der Plattenträger.

Anschließend erfolgt die Einstellung des Eingriffs der Verzahnung.

Mit den 3 Gewindestiften kann die Einstellung dann fixiert werden.

adjustment (n)


The working height of all our benches can be varied, if required via an electrical height-adjustment system.

If necessary, it can also be fitted with a height-adjustment system.

Work benches should feature a stepless height-adjustment system that can be operated easily by users with limited physical strength.

setting (n)


Upsetting processes include surfacing, compression surface finishing and sizing.

The outer punch is known as a hollow upsetting punch.

An audible signal issued by the controller confirms that the correct setting has been adopted.

timing (n)


Timing Belt pretension: max. 1? , Caution - not 2? as usual.

Place the timing pulley over the guide pin onto the mounting plate

The tensioning device for the Timing Belt is integrated into the Reverse Unit.

定时 (n)

设置 (n)

调整 (n)

ajuste (n)

ambiente (n)

cronometrado (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!