Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

eingreifen (v)


Für die Aufhängung der Rahmenelemente von Klemmprofilen E werden die Klemmprofil-Aufhängungen E, die in die Klemmprofil-Verbinder eingreifen, eingesetzt.

Die Kette wird vollständig in der Profilnut geführt, und der in die Kette eingreifende Kettenmitnehmer wird unter dem Schlitten der Linearführung befestigt.

Wird eine Vereinzelung von Werkstückträgern aus gestauten Werkstück-Trägern gewünscht, müssen an den Werkstückträgern entsprechende Freimachungen für die eingreifenden Vereinzeler eingebracht werden.

engage (v)


When doing so, ensure that all the teeth of the Timing Belt are engaged.

The threaded bore engages with the spindle of a height-adjustable Knuckle Foot.

They have an anti-torsion element which engages with the profile grooves.

mesh (v)


Black Steel Meshes are also powder-coated at the factory.

Black Dual-Rod Meshes are also powder-coated at the factory.

The bright zinc-plated surface of the Steel Meshes protects them against corrosion.

啮合 (v)

acoplar (v)

malla (v)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!