Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Eichung (f)


Falls d senkrecht auf F steht, vereinfacht sich die Gleichung zu .

Vereinbarte Abweichungen sind als Vertragsänderung zu dokumentieren.

Messgeräteabweichungen - durch Fertigungstoleranzen, Justierung etc.

calibration (n)


The calibration pin must line up with the far-left bore for the funnel-type grease nipple

Flat thread rolling uses two dies that feature a mating profile that matches the pitch of the desired thread, bevelled lead-ins and run-outs and a flat calibration section.

The sensor is designed as a voltage divider, which means a path-dependent voltage is generated on the moving arm. After prior calibration, this provides information about the path measured.

校准 (n)

calibración (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!