Loading [MathJax]/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/fontdata.js
Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser zu machen.

Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Drehkran


Obendrehender ortsfester Turmdrehkran mit Laufkatze
Obendrehender ortsfester Turmdrehkran mit Laufkatze

Ein Drehkran ist eine Hebeeinrichtung, mit der Lasten horizontal und vertikal verhoben werden. Beim Drehkran dreht sich das Oberteil mit Ausleger gegenüber dem Unterteil um eine vertikale Achse. Verbunden werden Ober- und Unterteil durch ein Drehwerk. Die Ausleger haben zumeist eine Laufkatze.

Obendreher ermöglichen größere Turmhöhen und können größere Lasten heben. Bei ihnen ist der Kranturm fest auf dem Turmkreuz montiert. Das Drehwerk liegt am oberen Ende des Kranturms. Nur Ausleger und Gegenausleger werden gedreht.

Untendreher haben einen Unterwagen mit Drehkranz, auf dem der Kranturm mit festem Ausleger montiert ist. Bei Drehbewegungen des Auslegers wird der gesamte Kranturm gedreht.

Das Drehwerk eines Drehkrans überträgt Trägheits-, Vertikal- und Horizontalkräfte sowie Momente, die durch die nicht zentrierte Schwerpunktlage des Oberteils und der Last auftreten. Hinzu kommen Windlasten.

Slewing crane


Top-slewing stationary tower crane with trolley
Top-slewing stationary tower crane with trolley

A slewing Crane is a lifting mechanism used to raise loads horizontally and vertically. On a slewing crane, the upper part that incorporates the jib turns relative to the lower part around a vertical axis. The upper and lower parts are connected by a slewing mechanism. The jibs are usually equipped with a trolley.

Top-slewing cranes enable higher tower heights and can lift heavier loads. The tower of these cranes is permanently mounted on the tower base. The Slewing unit is located at the top of the crane tower. Only the jib and counter jib turn.

Bottom-slewing cranes feature an undercarriage with slewing rig, on which the crane tower and fixed jib are mounted. The entire crane tower turns in order to turn the jib.

The slewing unit of a Slewing crane transfers inertial, vertical and horizontal forces and moments generated by the non-centred Centre of gravity of the upper part and the load. Wind loads must also be taken into account.

回转起重机


带小车的固定塔式顶部回转起重机
带小车的固定塔式顶部回转起重机

回转起重机是一个升降机构用来在水平和垂直方向提升重物。在带有旋臂的上部相对于下部绕垂直轴旋转。起重机上部和下部由一个回转机构连接。通常旋臂都会配有吊运车。

顶部回转起重机使用高度更高,负重更重。这些起重机的塔是永久安装在塔基上的。回转装置安装在起重机的塔的顶端。只有吊臂和平衡臂会旋转。

底部回转起重机特点是一个带回转支承的底盘,而起重机塔和固定臂就固定在底盘上。工作时,整个塔吊旋转只是为了转动悬臂。

一个回转起重机的回转装置需要转移由上部重心偏移和负载造成的惯性力、垂直和水平力和力矩。风荷载也必须考虑在内。

带小车的固定塔式顶部回转起重机

近义词

底部回转起重机

顶部回转起重机

Grúa pivotante


Grúa pivotante de giro superior estacionaria con carro
Grúa pivotante de giro superior estacionaria con carro

Una grúa pivotante es un mecanismo de elevación que se usa para elevar cargas horizontal y verticalmente. En una grúa pivotante, la parte superior que incorpora el brazo gira de manera relativa a la parte inferior alrededor de un eje vertical. Las partes superior e inferior están conectadas por un mecanismo de giro. Las grúas giratorias están equipadas usualmente con un carro.

Las grúas pivotantes de giro superior permiten llegar a alturas más altas con sus torres y pueden elevar cargas más pesadas. La torre de estas grúas se monta permanentemente en la base de la torre. La unidad pivotante se ubica en la parte superior de la torre de la grúa. Solo gira la parte superior de la grúa giratoria.

Las grúas pivotantes de giro inferior cuentan con un tren de rodadura con una corona de giro, en donde se monta la torre y barra de grúa. Toda la torre de la grúa gira para poder girar la grúa.

La unidad de giro de las grúas pivotantes transforman los momentos y las fuerzas de inercia, verticales y horizontales, generados por el centro de gravedad no centrado de la parte superior y de la carga. También se deben considerar las cargas de viento.

Grúa pivotante de giro superior estacionaria con carro

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!