Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Diagramm (n)


Im Belastungsdiagramm entspricht dies der maximalen Belastbarkeit q.

In einem Spannungs-Dehnungsdiagramm ist die maximal wirkende Spannung.

Das Korrelationsdiagramm gehört zu den 'Seven Tools' des Qualitätsmanagements.

chart (n)

diagram (n)


Im Belastungsdiagramm entspricht dies der maximalen Belastbarkeit q.

In the load diagram here, that corresponds to maximum load-carrying capacity 'q'.

In einem Spannungs-Dehnungsdiagramm ist die maximal wirkende Spannung.

graph (n)


There is no need for supporting structures in micro-stereolithography.

If preferred, neutral CAD data and graphics can also be generated.

For example, in the case of a "jpg file", you can change the size of the graphic that is to be generated.

plot (n)


A sensing head comprising a diamond stylus plots a section.

The method of least squares is used to lay a best-fit line f through the scatter plot.

Beim FDM werden Einzelschichten der Bauteile durch einen dreidimensionalen Plottermechanismus erzeugt.

图表 (n)

diagrama (n)

gráfica (n)

tabla (n)

trazo (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!