Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Umfang (m)


Anhang mit Auflistung aller Dokumente, die zum Lieferumfang gehören.

Der Bedarf an Werkzeuge variiert, je nach Art und Umfang der Arbeit.

Der Netzanschluss erfolgt über einen festen Anschluss, der zum Lieferumfang gehört.

circumference (n)


During multi-stage thread production, the tool is applied several times to the same point of the workpiece circumference.

perimeter (n)


Insert the T-Slot Nut into the profile groove of the continuous profile and screw in the clamping pin until the mark around the perimeter is level with the profile surface.

Insert the fastener sleeve with lateral thread into the counterbore of one of the profiles and screw in the clamping pin until the perimeter mark is level with the cut profile edge.

周长 (n)

circunferencia (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!