Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Die Scheinleistung gibt die an einen Verbraucher zugeführte elektrische Leistung an.
Die Wirkleistung P ist - im Gegensatz zur Blindleistung - die tatsächlich in einem Verbraucher umgewandelte Leistung.
Fließt von einem Erzeuger mehr Energie zu einem Verbraucher als in diesem umgesetzt wird, so spricht man von Blindleistung.
Capacities then started to become available for the production of consumer goods.
Please note that the shop is intended for use by companies and business owners only and does not sell directly to consumers.
The voltage in an electric circuit is measured using a high-resistance voltmeter and the measurement is always performed parallel to the consumer.
The closed side panel gives the Angle Bracket its high load-carrying capacity.
It offers effective support for heavily loaded profile connections.
Depending on the profile size and load, several pairs may be necessary.
It should be possible to adjust the height of the desk to the height of the user.
The height-adjustable work bench - ideal for users of all sizes.
Firstly, they can be easily adjusted to suit different users.