Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Einfaches Abbrechen der Verdrehsicherungen mit Schlitzschraubendreher.
Im Bereich der Schalter sind die Abdeckprofile entsprechend zu unterbrechen.
In der Regel brechen alle Proben, wobei die dazu notwendige Energie unterschiedlich ist.
An off-state breakdown can be caused by two things.
Its reinforced steel design is also break-proof in crash scenarios.
Use a slotted screwdriver to break off the anti-torsion features.
A component's failure is indicated by a crack or fracture/rupture.
The parameter for fracture toughness is the critical stress intensity factorKIc.
The notched bar impact test is used to determine a material's susceptibility to brittle fracture.