Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

bogenförmig (adj)


Die Position dieser Behälter sollte einen fließenden, bogenförmig ansteigenden, vom Körper weisenden Bewegungsablauf bei der Teileentnahme ermöglichen.

Die Position dieser Behälter sollte einen fließenden, bogenförmig ansteigenden, vom Körper weisenden Bewegungsablauf bei der Teileentnahme ermöglichen.

arch-like (adj)

arch-shaped (adj)

arched (adj)


They rejected the idea that rationalisation was solely the job of an individual entrepreneur and applied scientific standards as they researched individual work processes and the role that people played in them.

bent (adj)


Ensure that connecting cables and electrical lines are not bent, pulled or subjected to mechanical loads.

curved (adj)


Straight or curved tools are normally used for rough machining, with pointed-nose tools being used for finishing.

The Strip in inserted all the way into the profile (with the curved side downwards) from below.

The formula of the relevant Hertzian equation depends on whether both bodies involved are curved or only one.

弯曲 (adj)

拱弦状 (adj)

拱形的 (adj)

arqueado (adj)

curvo (adj)

doblado (adj)

tipo arco (adj)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!