Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Bewegungsfreiheit


Die Bewegungsfreiheit ist eine Grundbedingung, damit sich Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz wohl fühlen.

Der Arbeitsplatz und die dazugehörige unverstellte Fläche müssen so groß sein, dass sich Beschäftigte bei ihrer Tätigkeit ungehindert bewegen können. Ist dies nicht möglich, sollten in der Nähe des Arbeitsplatzes ausreichende Bewegungsflächen zur Verfügung stehen.

Für die Bewegungsfreiheit ist im Einzelnen wichtig, dass

  • Sicherheitsabstände eingehalten werden können.
  • ausreichender Bewegungsraum vorhanden ist (Freiraum und Wirkraum, also der Mindestbewegungsraum des Menschen und seiner Gliedmaßen entsprechend der Tätigkeit sowie Mindest- und Sicherheitsabstände).
  • physiologisch ungünstige Körperhaltungen vermieden werden.
  • Gegenstände physiologisch sicher und ermüdungsfrei gehandhabt werden können.

运动自由


运动自由是员工在工作台上的一项基本需求。

该工作台和相关的通畅面积必须足够大,使得用户在执行其工作时可以自由移动。如果不能,应在极靠近工作台的位置为运动提供足够的空间。

以下元素对运动自由很重要:

符合安全间隙要求

足够的运动空间(自由空间和活动空间,即人体四肢活动需要的最小区域和最小安全间隙)

避免不符合生理习惯的身体姿势

能够进行生理安全的操作方式且不引起疲劳

Libertad de movimiento


La libertad de movimiento es una necesidad básica para el bienestar de los empleados de una estación de trabajo.

La estación de trabajo y el área asociada sin obstrucciones deben ser lo suficientemente grandes de manera que el usuario pueda moverse libremente mientras lleva a cabo su trabajo. Si esto no es posible, se debe proporcionar un espacio adecuado para el movimiento cerca de la estación de trabajo.

Los siguientes elementos son importantes para la libertad de movimiento:

Cumplimiento con los espaciamientos de seguridad

Suficiente espacio para permitir el movimiento (espacio libre y , es decir, el área mínima de movimiento de las personas y sus miembros de acuerdo con la actividad, y espaciamientos mínimos y de seguridad).

Evitar una postura corporal fisiológicamente mala

La capacidad para manejar objetos de una forma que sea fisiológicamente segura y no cause fatiga.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!