Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Ausstoß (m)

output (n)


The modular components can be used to create variable lengths and power outputs.

This ensures that the thermal output is easily controllable and highly efficient.

A sudden increase at the input causes a spike at the output.

yield (n)


Different aspects of this strength include the yield point, the yield strength and the tensile strength.

The yield strength is defined as an experimental parameter in a tensile test.

The ductile yield is a value that indicates a material's ductility.

输出 (n)

rendimiento (n)

salida (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!