Loading [MathJax]/jax/output/HTML-CSS/fonts/TeX/fontdata.js
Diese Website verwendet Cookies. Cookies werden zur Benutzerführung und Webanalyse verwendet und helfen dabei, diese Website besser zu machen.

Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Auslagerung


Bei der Auslagerung werden nach Eingang eines Auslagerungsauftrags zunächst die angeforderten Mengen reserviert, damit keine Fehlmengen zum Zeitpunkt der Auslieferung entstehen.

Die Auslagerung kann unter mehreren Strategien disponiert und durchgeführt werden. Dazu gehören:

  • First-In-First-Out (FIFO): Die älteste Lagereinheit wird zuerst ausgeliefert, um Überschreitungen von Verfallsdaten zu vermeiden
  • Last-In-First-Out (LIFO): Die jüngste Einheit verlässt das Lager zuerst, um Umlagerungen zu vermeiden
  • Mengenanpassung: an den Auftrag angepasste Auslagerung zur Vermeidung von Rücklagerungen
  • Restmengenbevorzugung: Lagereinheit mit der geringsten Restmenge wird ausgelagert, um Gesamtartikelmengen auf wenige Lagereinheiten zu konzentrieren
  • Tourenorientierung: Auslagerungsreihenfolge wird durch den nachfolgenden Prozess (Beispiel: Lkw-Auslieferungstouren) bestimmt.

Weiterhin sind Verfahren zur Gassenwechselminimierung, kalkülbasierte und zufallsgesteuerte Verfahren bei der Auslagerung üblich.

Stock retrieval


During stock retrieval, the quantities requested in a stock retrieval order are first reserved to ensure there are no stock shortages at the time of delivery.

The stock retrieval process can be planned and executed using various strategies. These include:

  • First in, first out (FIFO): The oldest stock-keeping unit (SKU) is delivered first to ensure compliance with expiry dates
  • Last in, first out (LIFO): The most recent SKU leaves the Warehouse first to avoid having to rearrange stock
  • Quantity adjustment: Stock retrieval conforms to the order to avoid having to put surplus stock back into store
  • Residual quantity preference: The SKU with the lowest residual quantity is removed from stock to reduce overall item quantities to a small number of SKUs
  • Route orientation: The stock retrieval sequence is determined by the downstream process (e.g. truck delivery routes)

Stock retrieval also involves processes for minimising aisle changes as well as calculus-based and randomized methods.

库存数据检索


库存检查期间,应首先储存库存检查单上所需的数量,以确保交付时无库存量。

通过各种策略来规划和执行库存检查过程,这些包括:

先进先出原则 (FIFO):首先要使用最先储存的货物 (SKU),以避免所储存货物都能在使用期限内使用。

后进先出原则 (LIFO) :最后入库的货物优先出库,这样做有效避免了重新安置库存。

数量调整:库存检查要和订单一致,避免将多余的库存件放入仓库。

库存最少优先原则:剩余最少的库存物件应当被移出仓库,这样可以减少库存物件的总种类数。

路径设置:库存检查的顺序应当由下行顺序决定(例如卡车到货路径)。

库存检查同样也包括最小化路径改变,以及基于数学原理和随机检查的办法

近义词

先进先出 (FIFO)

后进先出 (LIFO)

数量调整

库存最少优先原则

路径设置

路径变化最小化

Recuperación de inventario


Durante la recuperación de inventario, las cantidades solicitadas en un pedido de recuperación de inventario se reservan primero para asegurar que no haya escasez de inventario al momento del tiempo de entrega.

El proceso de recuperación de inventario puede ser planeado y ejecutado usando varias estrategias. Estas incluyen:

Primero en entrar, primero en salir (FIFO): Primero se proporciona la unidad de mantenimiento del inventario (SKU) más antigua para asegurar el cumplimiento con las fechas de expiración

Último en entrar, primero en salir (LIFO): La SKU más reciente deja la bodega primero para evitar tener que reacomodar el inventario

Ajuste de cantidad: La recuperación de inventario se apega a la orden para evitar tener que poner inventario excedente de vuelta en la tienda.

Preferencia de cantidad residual: La SKU con la menor cantidad residual es removida del inventario para reducir las cantidades de artículos en general a un número pequeño de SKU.

Orientación de ruta: La secuencia de recuperación de inventario es determinada por el proceso de flujo descendente (por ejemplo, rutas de entrega en camiones)

La recuperación de inventario también involucra procesos para minimizar cambios en los pasillos así como métodos aleatorios y basados en cálculos.

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!