Wählen Sie eine
oder mehrere Sprachen aus
Dieses kann entweder die Mutter für eine von der Innenseite eingesetzte Schraube sein oder als Unterlegscheibe für eine Schraube von der Außenseite her dienen.
Die Montagehilfe aus Kunststoff hält die Kraft-Verteilungs-Platte aus Stahl (spezielle Unterlegscheibe -Scheibe- kein Normteil) montagegerecht in Position.
Depending on the particular application, it may be necessary to rotate the spacer washers in the housing.
Angle Brackets should always be used with the appropriate washers.
The cable lug must lie between the washer and the special washer.