Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

Abfluss (m)


Betrachtet man den Materialfluss bezogen auf den Arbeitsplatz, so gibt es den Material-Zufluss und den Material-Abfluss.

discharge (n)


The tread plate is made from a plastic with ESD (electrostatic discharge) properties.

The information does not discharge the user from the obligation to carry out his own assessments and checks.

Each year in industry, electrostatic discharges cause damage that runs into the millions.

drain (n)


The gap makes platforms easier to clean and ensures liquids can drain away.

Platform Cleats produce a consistent gap that allows liquids to drain away, for example.

Alternatively, users can create gaps in their platform surfaces if efficient drainage is required.

排放 (n)

descarga (n)

drenado (n)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!