Wählen Sie eine

oder mehrere Sprachen aus


0,1,0
  • Deutsch
  • Englisch
  • Chinesisch
  • Spanisch

abbilden (v)


Der Arbeitsplatz muss den Arbeitsprozess mit einer möglichst hohen Effizienz abbilden.

Solche Verbunde werden oft auch als Konstruktion, weniger als Werkstoff gesehen. Der Grund ist, dass sie das Konstruktionsprinzip 'Aufgabenverteilung' abbilden.

Und es ist auch da so, dass wir einfach diese Flexibilität haben müssen im System. Das wir, dass was die Studierenden tun möchten, dass wir das auch entsprechend abbilden können mit dem System.

illustrate (v)


The relationships between these three values are clearly illustrated in the power triangle.

Continuous control can be illustrated using the example of a tool carriage that is first to be started up and then slowed down again.

In addition to the Wheatstone's bridge illustrated, other models such as the Thomson's bridge, the Maxwell-Wien bridge, the Wien-Robinson bridge and the Schering bridge are available.

map (v)


The work bench should map out the workflow with the highest possible degree of efficiency.

Intentionally or unintentionally, a decision matrix is created and the decision-making processes are more or less clearly mapped.

Das Ziel der sogenannten Wertstromanalyse (value-stream mapping, VSM) ist, die Durchlaufzeiten zu optimieren und einzelne Arbeitsschritte genau zu takten.

ilustrar (v)

mapear (v)

Weitere Suche


item


Mehr über innovative Lösungen für
Maschinenbau und Automation erfahren Sie hier.

Mehr erfahren!