Choose one
or multiple languages
They consist of winches (which in the case of cranes are mounted on a trolley), a rope drive or chain hoist, a motor, a torsionally flexible coupling and a gear transmission.
Today, band brakes are used in hauling/hoisting engines, diggers and assembly winches or in applications that require only low braking forces, e.g. textile machinery.
Die Befestigungsscheibe M5 hat eine Sackloch-Bohrung mit Gewinde.
Mit den 3 Gewindestiften kann die Einstellung dann fixiert werden.
Es müssen keine Gewinde geschnitten oder Profile bearbeitet werden.