Choose one
or multiple languages
They are essentially formed by the parallel connection of two voltage dividers (series connections).
The sensor is designed as a voltage divider, which means a path-dependent voltage is generated on the moving arm. After prior calibration, this provides information about the path measured.
Sie bestehen im Wesentlichen aus der Parallelschaltung von zwei Spannungsteilern (Reihenschaltungen).
Der Geber wird als Spannungsteiler ausgelegt, so dass sich eine wegabhängige Spannung am Abgriff einstellt, die nach einer vorherigen Kalibrierung Aufschluss über den gemessenen Weg gibt.