Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Velocity-time diagram


Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm
Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm

A Velocity-time diagram is a graphical representation of the velocity of a body over time. The pitch $(dv/dt)$ of the line corresponds to the Acceleration of the body at any one time.

If the graph features a straight line with no pitch, it depicts a uniform motion (speed v = const., acceleration $a=0$). In this case, the equation of the line in the v-t diagram is as follows: v = const.

In the case of a uniformly accelerated motion, the line in the v-t diagram will rise in a linear fashion. The reason for this is the consistent acceleration a. The following correlation will generally apply to lines such as this: $v=a\cdot t$.

Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm


Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm
Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm

Das Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm stellt die Geschwindigkeit eines Körpers über die Zeit grafisch dar. Die Steigung $(dv/dt)$ des Graphen entspricht der momentanen Beschleunigung des Körpers.

Verläuft der Graph als Gerade ohne Steigung, so handelt es sich um eine gleichförmiger Bewegung (Geschwindigkeit v = konst., Beschleunigung $a=0$). Die Gleichung des Graphen im v-t-Diagramm lautet in diesem Fall: v = konst.

Bei einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung ist der Graph im v-t-Diagramm linear ansteigend. Der Grund dafür ist die konstante Beschleunigung a. Für diesen Graph gilt generell folgender Zusammenhang: $v=a\cdot t$.

速度-


速度-时间图
速度-时间图

速度-时间图是物体速度随时间变化的图示线的斜率 $\Delta v/\Delta t $ 代表了物体在任意时刻的加速度。

如果图形是一个没有斜率的直线,这表示物体做匀速运动(速度 V= 常数 加速度 $a=0$ )。这种情况下,v-t图中的线可用以下等式描述: v = const

当物体做匀加速运动时,由于存在一个固定的加速度a, v-t图中的线将呈线性增加。下列等式将适用于普遍线型,例如: $v=a\cdot t$。

速度-时间图

Diagrama velocidad-tiempo


Diagrama velocidad tiempo
Diagrama velocidad tiempo

Un diagrama de velocidad tiempo es una representación gráfica de la velocidad de un cuerpo en el tiempo. La inclinación $\Delta v/\Delta t $ de la línea corresponde a la aceleración del cuerpo en cualquier momento.

Si la gráfica cuenta con una línea recta sin inclinación, muestra un movimiento uniforme (velocidad v = const., aceleración

$a=0$). En este caso, la ecuación de la línea en el diagrama v-t es la siguiente: v = const.

En el caso de un movimiento uniformemente acelerado, la línea en el diagrama v-t se alzará en modo lineal. La razón de esto es la aceleración a consistente. La siguiente relación se aplicará generalmente a las líneas como esta: $v=a\cdot t$.

Diagrama velocidad tiempo

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website