Choose one
or multiple languages
Spring Work ${{W}_{s}}$ is the work required to deform a spring by the distance s. This is generally also called deformation work.
The work done gives the spring deformation energy (the same applies to members, beams, etc.). This Potential energy content is stored in the deformed body.
In the case of an elastic spring, the potential energy is converted back into Kinetic energy when the spring relaxes.
In the Force-displacement diagram (spring load-deflection curve), the deformation work ${{W}_{s}}$ is the area below the line, which is also called the spring load-deflection characteristic.
Die Federarbeit${{W}_{s}}$ ist die erforderliche Arbeit, um eine Feder um die Strecke s zu verformen. Generell heißt diese Arbeit auch Formänderungsarbeit.
Das Verrichten der Arbeit hat zur Folge, dass die Feder eine Formänderungsenergie enthält (analog gilt dies für Stäbe, Balken etc.). Dieser potentielle Energiegehalt ist im verformten Körper gespeichert.
Im Falle einer elastischen Feder wird die potentielle Energie bei der Entspannung wieder in Kinetische Energie umgewandelt.
In dem Kraft-Weg-Diagramm (Federdiagramm) ist die Formänderungsarbeit ${{W}_{s}}$ die Fläche unter dem Graphen, welcher auch als Federkennlinie bezeichnet wird.
弹力功 ${{W}_{s}}$ 是指令弹簧产生形变 s 所需做的功。通常也被称为形变功。
弹力功令弹簧产生形变势能(同样适用于杆件、梁等)。形变势能储存在变形的弹簧体内。
在弹簧自由放松的情况下,其弹性势能又转变为动能。
在受力-形变图(这里指弹簧荷载-形变曲线)中,形变功 ${{W}_{s}}$ 等于曲线下区域的面积,也称为弹簧载荷变形特性。
荷载-形变曲线图中的形变功
El trabajo de resorte ${{W}_{s}}$ es el trabajo requerido para deformar un resorte a una distancia s. Esto generalmente también se llama trabajo de deformación.
El trabajo realizado le da al resorte energía de deformación (lo mismo se aplica a los miembros, las vigas, etc.). Este contenido de energía potencial es almacenado en el cuerpo deformado.
En el caso de un resorte elástico, la energía potencial se convierte nuevamente en energía cinética cuando el resorte se relaja.
En el diagrama fuerza-desplazamiento (curva carga-deflexión), el trabajo de deformación ${{W}_{s}}$ es el área debajo de la línea, el cual también se llama característica de carga-deflexión del resorte.
Trabajo de deformación en un diagrama carga-desplazamiento