Choose one
or multiple languages
The basic shape is based on the geometry of the handling area.
The U-shaped fork arms are equipped with small load rollers.
Bosch hat entsprechende Komponenten im Eco-Shape-Programm integriert.
Auch Kabel, die in der Nut verlaufen, können so geschützt werden.
Der Verlauf der Geschwindigkeit v über die Zeit ist linear ansteigend.
Im Arbeitsbereich der Z-Dioden verlaufen die Kennlinien nahezu linear.