Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Sensor


Sensoren dienen dazu, Zustände von Prozessen zu erfassen und die erfassten Daten in elektrisch verwertbare Signale umzuwandeln. Sensoren messen zum Beispiel die Drehzahl von Motoren, die Zusammensetzung der Abgase bei Benzinmotoren oder erkennen im Straßenverkehr als Induktionsschleife vor einer Bedarfsampel das wartende Fahrzeug.

Im einfachsten Fall liefert der Sensor das gewünschte Signal derart, dass es sich direkt weiterverarbeiten lässt. In diesem Fall besteht er besteht lediglich aus einem Wandler. Als bekanntes Beispiel gilt das Piezoelement, das bei elastischer Verformung, z. B. durch Druck, eine Spannung erzeugt.

In vielen Fällen müssen die Messgrößen hingegen zunächst in andere Größen umgewandelt werden, ehe der zu messende Wert in elektrische Signale überführt werden kann. Über eine elektronische Aufbereitung kann das entstandene Signal dem Einsatzzweck entsprechend angepasst werden.

传感器


传感器记录过程的状况,并且将所记录的数据转换为可用的电信号。他们测量诸如发动机转速和汽油发动机所排气体的组分等数据。传感器也用在交通信号灯前面的感应线圈的形式中,仅当检测到等待的车辆时线圈才会被触发。

最简单的形式,是通过某一种方式获得必需的信号以能够指导后续的处理过程。在这样的形式中,它仅仅包含一个转换器。压电元件是一个著名的实例,在施加压力时,压电元件在弹性变形的过程中能产生电压。

然而,在许多情况下,最初的测量值在这个值被转换为电信号之前需要做一些电子处理。通过电子处理,使这些信号能够符合预期用途。

近义词

接受者

探针

传感器技术

Sensor


Los sensores registran el estados de los procesos y convierten la información registrada en señales eléctricamente utilizables. Miden cosas como la velocidad del motor y la composición de los gases de escape en motores a gasolina. Los sensores también se usan en forma de un bucle de inducción frente a semáforos que se activan solo cuando se detectan vehículos en espera.

En su forma más simple, un sensor suministra la señal requerida de manera tal que permite un mayor procesamiento directo. En dichos casos, simplemente consta de un transductor. Un ejemplo muy conocido es el piezo elemento, el cual genera un voltaje durante la deformación elástica, por ejemplo, al ejercer presión.

Sin embargo, en muchos casos, las cantidades medidas primero deben ser convertidas en otras variables antes de que el valor a ser medido pueda ser convertido en señales eléctricas. Estas señales pueden adaptarse en línea con el uso propuesto mediante el procesamiento electrónico.

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website