Choose one
or multiple languages
Consequently, the controlled system extends from the radiator to which the valve is fitted through the room to the thermometer (measuring device).
It is determined by the prevailing air temperature and radiation from surfaces in the surrounding area (e.g. machinery, radiators).
Eine weitere Möglichkeit der individuellen Beleuchtung bieten Strahler.
An dieses Netzgerät können bis zu 3 Strahler über den Verteilerblock angeschlossen werden.
Erforderlich sind ein breites Spektrum an Leuchtmitteln, vom Strahler bis zu Lupenleuchten, sowie Vorrichtungen, mit denen Leuchtmittel positioniert und ausgerichtet werden können.