Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Production organisation


Production organisation is the element of production scheduling that describes the structure of a production environment in factory planning and its organisation. It covers the geographical arrangement of storage facilities, the provision of operating materials and the time sequence of Material flows and production. It also specifies, among other things, which stations a product needs to pass through until it is completed.

Decisions about the method of production are also taken as part of production organisation. The following options are possible:

  • Workshop production with performance-oriented division of labour
  • Continuous Flow production
  • Batch production
  • Process production
  • Cellular manufacturing
  • Flexible manufacturing
  • Segment manufacturing

Several different types can be deployed alongside each other in large production environments.

Fertigungsorganisation


Die Fertigungsorganisation ist Teil der Produktionsplanung. Sie umfasst den Aufbau einer Produktionsumgebung in der Fabrikplanung sowie ihre Organisation. Sie hat die räumliche Organisation der Lager, die Bereitstellung von Betriebsmitteln, den zeitlichen Ablauf von Materialströmen und den Zeitablauf in der Produktion zum Inhalt. Unter anderem wird festgelegt, welche Stationen ein Produkt bis zu seiner Fertigstellung durchläuft.

Zudem wird in der Fertigungsorganisation über die Produktionsmethode entschieden. Möglich sind beispielsweise:

  • Werkstattfertigung mit verrichtungsorientierter Arbeitsteilung
  • Fließfertigung
  • Reihenfertigung
  • Prozessfertigung
  • Inselfertigung
  • Flexible Fertigung
  • Segmentfertigung

In großen Produktionsumgebungen können mehrere Formen nebeneinander bestehen.

生产组织


生产组织是生产调度的一个要素,指工厂规划中的生产环境结构及其组织结构,包括存储设施的地域布置、运行材料的供应、材料流转以及生产的时间顺序。此外,生产组织还会指定一个产品需要经过哪个工作台直到产品制造完成。

有关生产方法的决定也可以当做生产组织的一部分。有以下方法可供选择:

车间生产,以业绩为导向的工作分工

流水线生产

批量生产

连续性生产

单元化生产

柔性制造

分段制造

在大型生产环境中,可以同时采用几种不同类型的生产制造方法。

Organización de la producción


La organización de la producción es el elemento de programación de la producción que describe la estructura de un ambiente de producción en la planificación de la fábrica y su organización. Cubre la disposición geográfica de las instalaciones de almacenaje, el aprovisionamiento de los materiales operativos y la secuencia de tiempo de los flujos de material y de producción. También especifica, entre otras cosas, las estaciones por las que debe pasar un producto hasta quedar terminado.

Las decisiones sobre el método de producción también se toman como parte de la organización de la producción. Las siguientes opciones son posibles:

Producción de taller con división de trabajo orientada al desempeño

Producción de flujo continuo

Producción de lote

Producción de proceso

Fabricación celular

Fabricación flexible

Fabricación de segmento

Se pueden desplegar varios tipos diferentes uno junto a otro, en ambientes de producción grandes.

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website