Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Polypropylen


Polypropylen (PP) gehört zu den teilkristallinen Thermoplasten. Es wird durch Polymerisation des ungesättigten Kohlenwasserstoffs Propen hergestellt, der seinerseits petrochemisch durch thermische Spaltung (Steam Cracken) von langkettigen Alkanen gewonnen wird.

Polypropylen wird vor allem für formstabile Bauteile eingesetzt, weil es warmfester (bis etwa 110 °C) und härter ist als Polyethylen, einen höheren Kriechwiderstand bietet und weniger zu Spannungsrissen neigt. Da es ungiftig ist, eignet es sich auch zum Einsatz in medizinischen und lebensmitteltechnischen Bereichen. Nachteilig ist seine hohe Kaltsprödigkeit.

Polypropylen ist schlecht zu verkleben, aber schweißbar. Es kann gespant und durch Spritzgießen, Extrudieren, Blasformen, Warmumformen und Tiefziehen verarbeitet werden.

Einsatzbereiche von Polypropylen sind:

  • Maschinen-, Boots- und Fahrzeugbau für Sitze, Armaturen, Bootskörper und Crashabsorber
  • Kabelummantelung und Trafogehäuse in der Elektrotechnik
  • Armaturen und Fittings im Bauwesen
  • Textile Fasern: In entsprechender Form wird es versponnen und verwebt
  • Cast Polypropylene (CPP) und verstreckte Polypropylene (OPP und BOPP) werden unter anderem zu Folien verarbeitet
  • Expandiertes Polypropylen ist ein Partikelschaumstoff, der in Autoklaven mit Dampf oder durch Schaumextrudieren hergestellt wird

聚丙烯


聚丙烯(PP)是部分结晶型热塑性材料。它是由石化产品经过长链烯烃的蒸汽裂化制备而得的不饱和丙烯烃聚合得到的。

聚丙烯主要用作尺寸稳定的构件,因为它比聚乙烯更耐热(可高达约 110℃)、更坚硬,提供了更好的抗蠕变性和抗应力开裂能力。因为它是无毒的,因此也适用于医疗和食品技术应用中。聚丙烯的一个缺点是它在低温条件下很脆。

聚丙烯很难胶合,但可以被焊接。它可以通过注射模塑法、挤出法、吹塑法、热成型和深冲压进行机械加工和处理。

聚丙烯的应用领域包括:

机械、船舶和汽车工程(座椅、配件、船体和碰撞减震器)

电气工程(电缆护套和变压器外壳)

建筑物(阀门和配件)

纺织纤维(相应成型中的纺织和编织)

流延聚丙烯(CPP)、拉伸聚丙烯(OPP)、双向拉伸聚丙烯(BOPP)被加工成薄膜和其他产品

发泡聚丙烯是在高压蒸汽釜中或发泡挤出技术制成的闭孔泡沫珠

Polipropileno


El polilpropileno (PP) es un termoplástico parcialmente cristalino. Se produce por la polimerización de propeno hidrocarburo insaturado, el cual es extraído petroquímicamente mediante alquenos de cadena larga craqueados a vapor.

El polipropileno se usa principalmente para compuestos dimensionalmente estables ya que tiene una mayor resistencia al calor (alrededor de 110 °C) y es más duro que el polietileno, ofrece una mejor resistencia a la fluencia y es menos propenso al agrietamiento por esfuerzos. Debido a que no es tóxico, es adecuado también para usar en aplicaciones médicas y de tecnología de alimentos. Una desventaja es que es muy frágil en frío.

El polipropileno es difícil de pegar, pero puede soldarse. Puede ser maquinado y procesado usando moldeado de inyección, extrusión, moldeo soplado, termoconformación y embutición profunda.

Las áreas de aplicación para el polipropileno incluyen:

Ingeniería mecánica, marina y automotriz (asientos, acoples, cascos y amortiguador de choques)

Ingeniería eléctrica (revestimiento de cables y cubiertas de transformadores)

Construcción (válvulas y acoples)

Fibras textiles (hilados y tejidos en la forma correspondiente)

El polipropileno vaciado (CPP) y el polipropileno orientado (OPP y BOPP) se procesan en películas, entre otras cosas.

El polipropileno expandido son perlas de espuma de celda cerrada, fabricadas en autoclaves con vapor o por extrusión de espuma.

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website