Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Polystyrol


Polystyrol wird als amorphes oder teilkristallines Thermoplast aus Styrol (Vinybenzol, Styren) hergestellt.

Als Rohmasse ist Polystyrol wenig wärmebeständig, glasklar, hart, schlagempfindlich und beliebig einfärbbar. Es neigt zu Spannungsrissbildung. Polystyrol kann kostengünstig produziert werden und hat gute elektrische Eigenschaften. Außerdem kann es galvanisiert, geklebt und geschweißt werden, ist aber leicht entflammbar. Es hat geringe Schwind- und Schrumpfmaße und eignet sich dadurch zur Herstellung von endkonturnahen Bauteilen. Gegen Laugen und Mineralsäuren ist es gut beständig. Unpolare Lösungsmittel wie Benzin zerstören es.

Um eine höhere Schlagfestigkeit und eine bessere Temperaturwechselbeständigkeit zu erreichen, werden bei der Polymerisation gummiartige Stoffe (etwa Kautschuk) oder Weichmacher (Ester, Öle) zugesetzt.

Polystyrol wird durch Expandieren zu geschäumtem Polystyrol (PS) unter Handelsnamen wie Styropor und Styrodur weiterverarbeitet. Bei einer thermoplastischen Weiterverarbeitung werden dagegen unter anderem Schalter, Spulkörper, Isolierfolien, Gehäuse oder Verpackungen hergestellt.

Polystyrol kann wegen seiner physiologischen Unbedenklichkeit für Lebensmittelverpackungen von Fleisch und Fisch uneingeschränkt verwendet werden.

聚苯乙烯


聚苯乙烯(PS)是由苯乙烯(乙烯基苯,乙烯苯,苯基乙烯)制成的非晶型或部分结晶型热塑性材料。

作为一种原料,聚苯乙烯的耐热性能较弱,完全透明 ,较硬,易受冲击影响,可以根据需要进行上色。它容易出现应力开裂。聚苯乙烯可以被廉价生产,并具有良好的导电性。它也可以被电镀、胶合和焊接,但是十分易燃。它的收缩程度低,因此适用于制造近终形部件。它具有很好的耐碱和耐无机酸腐蚀性。非极性溶剂如汽油可以与聚苯乙烯发生反应。

为了具有更高的耐冲击性和改善温度波动下的稳定性,在聚合过程中加入橡胶性物质(如橡胶)或增塑剂(酯、油)。

聚苯乙烯可以被加工成泡沫聚苯乙烯,众所周知的产品名称如 Styropor 和发泡 Styrodur。使用热塑性方法进行加工时,材料可被制成如开关、线轴、隔膜、外壳和包装等产品。

因为聚苯乙烯无毒,所以可用于包装肉和鱼食品包装。

Poliestireno


El Poliestireno (PS) es producido como un termoplástico parcialmente cristalino o amorfo hecho de estireno (vinil benceno, etilbenzeno, fenileteno).

Como masa cruda, el poliestireno presenta una débil resistencia al calor, es claro como el cristal, duro, sensible a los impactos y puede ser coloreado según sea requerido. Es propenso al agrietamiento por esfuerzo. El poliestireno puede ser producido de manera económica y tiene una buena conductividad eléctrica. También puede ser electrochapado, pegado y soldado, pero es altamente inflamable. Presenta un bajo grado de retracción y es por lo tanto adecuado para la fabricación de componentes de fundición de precisión. Es muy resistente a los álcalis y a los ácidos minerales. Los solventes no polares como la gasolina lo destruyen.

Para lograr una mayor resistencia al impacto y mejorar la estabilidad cuando se somete a las fluctuaciones de temperatura, se agregan sustancias gomosas (como el hule) o plastificadores (ésteres, aceites) durante la polimerización.

El poliestireno se procesado para crear espuma de poliestireno conocida con nombres como Styropor y Styrodur, al expandirse. Cuando se procesa usando métodos termoplásticos, el material se puede convertir en productos como interruptores, bobinas, películas aislantes, cubiertas y empaques.

Debido a que no es tóxico, el poliestireno puede ser usado libremente para el empacado de carne y pescado.

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website