Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Overall equipment effectiveness


Overall equipment effectiveness (OEE) is a customised key performance indicator for the value creation of a production plant.

OEE is derived from performance, availability and quality factors. It can be stated as a percentage or a value between 0 and 1. The higher the value, the higher the overall equipment effectiveness

The difference between actual and desired performance determines the performance factor for equipment. A low performance factor is obtained if target production quantities are missed or plants are run idle, for example.

Reject parts or reworking requirements will reduce the quality factor for equipment.

Low availability factors arise when Material and personnel are unavailable or due to unplanned waiting time (Power cuts, sluggish maintenance Work). It is important to define when downtime is to be classed as unplanned.

Overall Equipment Effectiveness


Die Overall Equipment Effectiveness (OEE) wird auch als Gesamtanlageneffektivität (GAE) bezeichnet. Sie ist eine individuelle Kennzahl für die Wertschöpfung einer Produktionsanlage.

Die OEE ist das Produkt aus Leistungsfaktor, Verfügbarkeitsfaktor und Qualitätsfaktor. Sie kann in Prozent oder als Zahlenwert zwischen 0 und 1 angegeben werden. Je höher der Wert, desto höher ist die Gesamtanlageneffektivität

Der Leistungsfaktor wird durch die Abweichung der Ist- von der Sollleistung bestimmt. Niedrige Leistungsfaktoren entstehen etwa durch Unterschreitungen der Soll-Produktionsmenge oder bei Anlagen-Leerläufen.

Der Qualitätsfaktor wird durch Ausschussteile oder Nachbearbeitungsbedarf reduziert.

Niedrige Verfügbarkeitsfaktoren werden durch fehlendes Material und Personal verursacht oder durch ungeplante Wartezeiten (Stromausfälle, schleppende Instandhaltung). Zu definieren ist, wann ein Stillstand als ungeplant gilt.

整体设备效率


整体设备效率 (OEE) 是生产设备创造价值方面一个定制的关键绩效指标。

整体设备效率取决于性能、可用性和质量等因素。它可以用0和1之间的一个百分比或一个数值来表示。数值越高,则整体设备效率越高;数值越低,则浪费越大。

实际和预期性能之间的差异决定了设备的性能因子。例如,未达到目标生产数量或设备空转,则性能因子就低。

零件废品或返工需求会降低设备的质量因子。

当难以获得材料和人员时或由于计划外的等待时间(断电、维护工作缓慢等),则会出现低可用因子情况。界定何时将停机时间列为计划外时间很重要。

近义词

OEE(整体设备效率)

整体设备效率

OEE(整体设备效率)

Efectividad general del equipo


La efectividad general del equipo (OEE) es un indicador de desempeño clave personalizado para la creación de valor de una planta de producción.

La OEE deriva de factores de desempeño, disponibilidad y calidad. Se puede mencionar como un porcentaje o un valor entre 0 y 1. Entre más alto sea el valor, mayor será la efectividad general del equipo; entre menor sea el valor, mayor será el nivel de desperdicio.

La diferencia entre el desempeño real y el deseado determina el factor de desempeño del equipo. Un factor de desempeño bajo se obtiene si las cantidades de producción objetivo no se logran y las plantas están inactivas, por ejemplo.

Las piezas rechazadas o los requerimientos de reelaboración reducirán el factor de calidad del equipo.

Los factores de baja disponibilidad surgen cuando el material y el personal no están disponibles o debido a tiempos de espera no planeados (fallas del suministro eléctrico, trabajo de mantenimiento lento). Es importante definir cuándo el tiempo de inactividad va a ser clasificado como no planeado.

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website