Choose one
or multiple languages
Local cells or local-action cells are small Corrosion sites that are barely detectable or undetectable to the naked eye. They occur where different Metals come into contact and an electrolyte (moisture, normally water) is present.
This causes the metals to form a galvanic cell that is short-circuited by the electrolyte. The less noble metal is subject to anodic degradation and its electrons flow to the more noble metal, which acts as a cathode. Oxonium ions are reduced here (for example, in the case of zinc sheets with Copper impurities). However, the process is triggered wherever metals with different potentials are connected by moisture.
Local cells are thus created if two metals are joined by Rivet/screw connections or weld seams, or if coatings are damaged. If moisture is present, this also poses a risk to less noble metals if they contain more noble metals in the form of impurities.
Local cells are the first sign of problems such as pitting corrosion. If they remain undetected, they can cause significant damage to a Material over time.
Als Lokalelemente oder Kontaktelemente werden kleine Korrosionsstellen bezeichnet, die mit bloßem Auge kaum oder nicht erkennbar sind. Sie entstehen dort, wo sich unterschiedliche Metalle berühren und ein Elektrolyt (Feuchtigkeit, in der Regel Wasser) vorhanden ist.
Dabei bilden die verschiedenen Metalle eine galvanische Zelle, die durch den Elektrolyten kurzgeschlossen ist. Das unedlere Metall wird anodisch abgebaut
So entstehen Lokalelemente, wenn zwei Metalle durch Vernietungen, Verschraubungen oder Schweißnähte verbunden oder Beschichtungen beschädigt sind. Wenn Feuchtigkeit vorhanden ist, sind auch Werkstoffe aus unedlerem Metall gefährdet, wenn sie edleres Metalle als Verunreinigungen enthalten.
Lokalelemente sind die ersten Anzeichen unter anderem für Lochfraßkorrosion. Bleiben sie unbemerkt, können sie im Laufe der Zeit erhebliche Werkstoffschäden verursachen.
局部电池或局部反应电池是肉眼难以观察或观察不到的细小腐蚀部位。发生在不同金属接触并存在电解质(湿度,通常是水)的位置。
金属形成的原电池会通过电解质短路。惰性较小的金属(作为阳极)通过氧化降解,其电子流向惰性较大的金属(阴极)。因此氧鎓离子减少(如锌片与铜杂质的原电池)。不过,这个反应的触发条件是不同电势的金属在湿环境连接。
如果两种金属通过铆钉/螺丝连接,或通过焊缝连接,或者涂层被破坏,则形成局部电池。如果存在湿环境,这也给惰性较小的金属带来了风险,特别是原电池中含有多种惰性较大的金属杂质。
局部电池是发生点蚀的第一个迹象。如果其一直未被发现,一段时间后可能会导致材料显著损坏。
Los plásticos son materiales polímeros no metálicos que son fabricados entera o parcialmente sintéticos a partir de compuestos de carbono orgánico. Durante la polimerización, las reacciones químicas causan que las pequeñas moléculas reactivas y monoméricas se enlacen juntas y formen macromoléculas lineales, ramificadas o reticuladas.
Dependiendo de sus propiedades termomecánicas, los plásticos están clasificados como termoplásticos, materiales termoestables o elastómeros.
Las propiedades de un plástico dependen de su estructura molecular.
Las moléculas de cadena y tipo hilo presentan un enlace débil entre las cadenas que se vuelve más pequeñas bajo la influencia del calor y causa que las moléculas se vuelvan móviles respecto a ellas. Esto resulta en propiedades termoplásticas como la idoneidad para termoconformado o soldado (termoplásticos).
Las moléculas de cadena reticuladas presentan un efecto de enlace en los enlaces cruzados. Las moléculas no pueden moverse, pero pueden estirarse (elastómeros).
Las moléculas de red tridimensional están entrelazadas estrechamente por enlaces fuertes, de manera que no pueden desplazarse o moverse una contra la otra (materiales termoestables).
Los polímeros tienen una baja densidad y masa, y usualmente una buena resistencia a los ácidos, álcalis y soluciones salinas, así como un bajo módulo de elasticidad. Su fuerza depende enormemente de las temperaturas y pueden volverse frágiles a bajas temperaturas. Su coeficiente de expansión térmica es alto y pueden ser susceptibles a la fatiga por esfuerzo (relajación) y fluencia, debido a su comportamiento visco-elástico.