Choose one
or multiple languages
The Hinge Leaves and Pin are available in different lengths.
In the case of long-thread milling, the potential thread length is not dependent on the tool.
The elongation, that is to say the change in the length of the test member, is measured
Auf die Regelstrecke wirkt zusätzlich noch die sogenannte Störgröße z ein.
Die Regelkennlinie wird auch statische Kennlinie der Regelstrecke genannt.
Wobei die Beschleunigung auf der halben Strecke und der halben Zeit erfolgt.