Choose one
or multiple languages
Press in by hand until the lower circlip jumps into position
Failure to reach the holding current causes the thyristor to jump from the branch of the on-state characteristic to that of the blocking characteristic.
Jumping from one storage location to another to record an article with the same name is not permitted.
Ein sprungförmiger Anstieg am Eingang ruft am Ausgang einen Nadelimpuls hervor.
Die Sprungantwort ist die Antwortfunktion eines Systems auf das Anlegen einer Sprungfunktion.
Die Sprungantwort eines I-Gliedes ist eine mit der Zeit ansteigende Gerade mit der Steigung .