Choose one
or multiple languages
Brakes that are fitted to hoists must apply their full braking action immediately on actuation.
The hoisting devices are usually powered electrically, hydraulically or pneumatically.
A crane trolley with hoist usually moves along the bridge girder, unless the gantry crane features a rail-mounted slewing crane.
Die Befestigungsscheibe M5 hat eine Sackloch-Bohrung mit Gewinde.
Mit den 3 Gewindestiften kann die Einstellung dann fixiert werden.
Es müssen keine Gewinde geschnitten oder Profile bearbeitet werden.