Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Hanedashi


The Hanedashi principle is frequently used in automated production systems that follow the Chaku-Chaku principle.

When a machine has been built according to the Hanedashi principle, personnel insert the workpiece into it manually. The machine then processes the workpiece in an automated sequence. Afterwards, the part is automatically ejected and personnel then transport it to the next machine or hand it over to the next processor. While the part it has ejected is being passed on downstream, the machine automatically returns to its start position so that a new workpiece can be inserted.

The benefits of a production facility built on the Hanedashi principle are that personnel need less time to process an individual part, which means that throughput can be increased. This Reduction in handling Work makes the process more stable.

Hanedashi


Das Hanedashi-Prinzip wird häufig in automatisierten Produktionssystemen verwendet, die nach dem Chaku-Chaku-Prinzip funktionieren.

Bei einer nach dem Hanedashi-Prinzip konstruierten Maschine legt der Mitarbeiter das Werkstück manuell ein. Die Bearbeitung erfolgt dann automatisiert durch die Maschine. Anschließend wird das Teil automatisch ausgeworfen und kann vom Mitarbeiter zur nächsten Maschine transportiert oder dem nächsten Bearbeiter übergeben werden. Währenddessen stellt sich die Maschine automatisch wieder auf die Position ein, in der sie erneut bestückt werden kann.

Vorteile von nach Hanedashi konstruierten Produktionsanlagen sind, dass der Mitarbeiter für das Einzelteil eine kürzere Bearbeitungszeit benötigt und so der Durchsatz erhöht werden kann. Weil der Handhabungsaufwand sinkt, steigt die Prozessstabilität.

自动送出装置(Hanedashi


自动送出 原理经常用于遵循 一步接一步原理的自动化生产系统。

如果一台机器是根据自动送出原理制造的,人员用手将工件插入机器后,机器可按自动程序加工工件。加工之后,零件可自动送出,这时人员可将其输送到下一台机器或将其移交给下一位加工者。当送出的零件传递到下一道工序时,机器可自动回到起始位置,这样便可插入新的工件。

按自动送出原理制造的生产设备好处是,人员需要更少的时间来加工单个零件,这意味着可以增加生产量。搬运工作减少可使加工过程更稳定。

Hanedashi


El principio Hanedashi se usa frecuentemente en los sistemas de producción automatizada que siguen el principio Chaku-chaku.

Cuando una máquina ha sido construida de acuerdo con el principio Hanedashi, el personal inserta la pieza de trabajo en ella de manera manual. La máquina luego procesa la pieza de trabajo en secuencia automatizada. Después, la pieza es eyectada automáticamente y el personal luego la transporta a la siguiente máquina o la pasa al siguiente procesador. Mientras que la pieza que ha sido eyectada avanza por la línea de producción, la máquina regresa automáticamente a su posición inicial de manera que se pueda insertar una nueva pieza de trabajo.

Los beneficios de una instalación de producción construida según el principio Hanedashi son que el personal necesita menos tiempo para procesar una pieza individual, lo que significa que el rendimiento puede ser incrementado. Esta reducción en el trabajo de manipulación hace que el proceso sea más estable.

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website