Choose one
or multiple languages
The return height of the tool can be adjusted as required.
The return stroke (non-cutting stroke) returns the tool to the starting position.
Additional stopper can be used to adjust the return height
Dieser halbe Millimeter entspricht bei der Schraube M6, die wir hier als Spannschraube haben, einer halben Umdrehung.
Fertiggestellt wird das Gewinde bei einer weiteren Umdrehung und einer axialen Verschiebung, die dem gewünschten Steigungsbetrag entspricht.
Eigentlich sind die so konstruiert, dass man das Rohr hier reinstecken kann und man kann dann mit einer halben Umdrehung das relativ schnell fest spannen.