Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Freehand sketches


Freehand sketches are used in technical drawing to quickly convey technical details.

They do not need to be true to scale, but anyone making such a sketch should endeavour to draw it to Scale as far as possible so as to depict the workpiece geometry more or less in proportion. Even when making a freehand drawing, it is important to know the basics of technical drawing and the relevant symbols.

In most cases, the sketching sequence is as follows:

  • Sketch out the required view of the body
  • Use thick, continuous lines for the outline
  • Define a section line
  • Add shading
  • Enter Dimensioning details (all dimension lines, extension lines and tolerances)
  • Add production details

Freihandskizzen


Freihandskizzen werden beim technischen Zeichnen verwendet, um technische Sachverhalte schnell zu vermitteln.

Eine maßstabsgetreue Zeichnung wird beim Freihandzeichnen nicht verlangt. Dennoch sollte sich der Zeichner bemühen, möglichst maßstäblich zu skizzieren, um die Geometrie eines Werkstücks in etwa verhältnismäßig darzustellen. Auch beim Freihandzeichnen sollte der Zeichner die Grundlagen des technischen Zeichnens sowie die entsprechende Symbolik kennen.

Skizzen werden meist nach folgender Reihenfolge erstellt:

  • Den Grundkörper in der notwendigen Ansicht vorzeichnen
  • Konturen mit breiten Volllinien kennzeichnen
  • Festlegen eines Schnittverlaufs
  • Schraffieren
  • Bemaßung (alle Maß-, Maßhilfslinien, Toleranzen) eintragen
  • Fertigungsangaben hinzufügen

手绘草图


手绘草图被应用于技术绘图,以便快速传送技术细节。

它们不必与实际比例相符,但是应当尽可能做到这一点,以成比例地描绘工件几何形状。即使在手绘草图时,了解技术图纸的基础知识和相关的符号也是非常重要的。

在大多数情况下,绘制草图顺序如下:

绘制出工件主体所需的视图

用粗的、连续的线条勾勒轮廓

定义剖面线

添加阴影

输入尺寸标注信息(所有尺寸线、延伸线和公差)

添加生产细节

Bocetos a mano alzada


Los bocetos a mano alzada se usan en dibujo técnico para transmitir rápidamente detalles técnicos.

No necesitan ser a escala, pero cualquiera que trate de hacer dichos bocetos debe tratar de dibujarlos a escala en la medida de lo posible, para poder representar la geometría de la pieza de trabajo más o menos en proporción. Incluso cuando se hace un dibujo a mano alzada, es importante conocer los puntos básicos del dibujo técnico y los símbolos relevantes.

En la mayoría de los casos, la secuencia del boceto es la siguiente:

Trazar la vista requerida del cuerpo

Usar líneas continuas gruesas para el contorno

Definir una línea de sección

Agregar sombreado

Ingresar los detalles de las dimensiones (todas las líneas de las dimensiones, las líneas de extensión y las tolerancias)

Agregar detalles de producción

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website