Choose one

or multiple languages


0,1,1
  • German
  • English
  • Chinese
  • Spanish

Fracture toughness


Fracture Toughness is a component's Resistance to crack propagation. The parameter for Fracture toughness is the critical stress intensity factor KIc.

Fracture toughness indicates the precise stress that causes a brittle fracture in the case of static stress. Based on a known Force, the length of the resultant crack can be calculated from the fracture toughness.

One way of improving fracture toughness - in aircraft manufacturing, for example - is to stick layered stiffeners onto the sheet metal.

Risszähigkeit


Die Risszähigkeit beschreibt den Widerstand eines Bauteils gegenüber einem Rissfortschritt. Die Kenngröße der Risszähigkeit ist der kritische Spannungsintensitätsfaktor KIc .

Die Risszähigkeit ist genau die Spannung, durch die ein Sprödbruch bei einer statischen Beanspruchung ausgelöst wird. Bei einer bekannten Kraft kann die dadurch entstehende Risslänge aus der Risszähigkeit berechnet werden.

Als Maßnahme zur Erhöhung der Risszähigkeit werden z. B. im Flugzeugbau Bleche mit aufgeklebten schichtweisen Versteifungen versehen.

断裂韧性


断裂韧性是指构件抵抗裂纹扩展的性能。断裂韧性的参数是临界应力强度因数 ${{K}_{Ic}}$

断裂韧性显示了材料在静应力条件下脆性断裂的精确应力。由于受力已知,裂纹扩展长度可以通过断裂韧性计算。

提高断裂韧性的一种方式,例如在飞机制造业,是在金属板上钉上层状的加强筋。

Tenacidad a la fractura


La tenacidad a la fractura es la resistencia de un componente a la propagación de grietas. El parámetro de la tenacidad de fractura es el factor de intensidad de esfuerzo crítico ${{K}_{Ic}}$ .

La tenacidad a la fractura indica el esfuerzo preciso que causa una fractura de grieta en el caso de esfuerzo estático. Basado en una fuerza conocida, la longitud de la grieta resultante puede ser calculada a partir de la tenacidad a la fractura.

Una forma para mejorar la tenacidad a la fractura, en la fabricación de aeronaves, por ejemplo, es pegar refuerzos en capas a la lámina.

Further search


item


Discover innovative solutions
for machine building and automation.

Go to the website